igus da el pistoletazo de salida a su gira mundial sobre su bicicleta de plástico reciclado
octubre 29, 2024
Con motivo del 60 aniversario de la empresa, la bicicleta de igus libre de lubricación y de bajo mantenimiento, igus:bike®, viajará durante 12 meses por 16 países para concienciar sobre la economía circular de los plásticos.

Con motivo del 60 aniversario de la empresa, la bicicleta de igus libre de lubricación y de bajo mantenimiento, igus:bike®, viajará durante 12 meses por 16 países para concienciar sobre la economía circular de los plásticos.
Ha comenzado la aventura: la igus:bike® ya está de gira por el mundo. Para celebrar los 60 años de igus, la innovadora bicicleta de color naranja fabricada con plástico reciclado recorrerá el planeta durante todo un año. El objetivo es mostrar a la industria, a medios de comunicación y a consumidores una nueva forma de movilidad urbana que combina placer y sostenibilidad. Esta bicicleta representa muchas de las ventajas de los «motion plastics» de igus: no se oxida, no necesita lubricación y prácticamente no requiere mantenimiento. Al mismo tiempo, la igus:bike es un ejemplo de cómo la transformación hacia una economía circular sostenible de los plásticos puede tener éxito.
El martes 15 de octubre, en la sede central de igus en Colonia Porz-Lind, la igus:bike® inició su aventura ante los empleados de igus y los medios de comunicación. Durante un año, la bicicleta de plástico circulará por las carreteras de 16 países de todo el mundo, entre ellos Alemania, España, Estados Unidos y China. El objetivo es demostrar a clientes, empresas de reciclaje y consumidores que los plásticos no tienen por qué acabar en incineradoras o vertederos, sino que pueden utilizarse como materia prima para dar forma a la movilidad del mañana. Para ello, la igus:bike® visitará aplicaciones de clientes y puntos de interés de cada país en varias etapas. Con este tour mundial, el fabricante líder en plásticos para movimiento demuestra una vez más su espíritu pionero, dando vida a las historias sus clientes.
Transformar redes de pesca en bicicletas
«Como empresa que lleva 60 años fabricando componentes industriales para el movimiento de plástico, estamos comprometidos a promover el cambio hacia una economía circular sostenible para este material. La igus:bike® marca un hito en este recorrido», afirma el CEO de igus, Frank Blase. Y añade: «Con este tour, esperamos inspirar a muchas empresas y consumidores finales para que también se comprometan a adoptar soluciones sostenibles para los plásticos».
En el futuro, los residuos plásticos de los vertederos de todo el mundo podrían convertirse en materia prima para la igus:bike®. igus fabrica los componentes de la bicicleta mediante los procesos de rotomoldeo e inyección, desde el cuadro, hasta los cojinetes y el sistema de transmisión. Los investigadores encargados del desarrollo de materiales han conseguido aumentar gradualmente la proporción de plástico reciclado desde el inicio del desarrollo hasta el actual 50%, y se prevee un aumento. Gracias a este avance, es posible convertir redes de pesca desgastadas, botellas de champú y otros residuos plásticos en un recurso valioso para las máquinas de rotomoldeo.
Una conducción divertida combinada con un mantenimiento sencillo
En la gira mundial de la igus:bike®, los interesados podrán comprobar por sí mismos que montar en una bicicleta de plástico es divertido y, al mismo tiempo, requiere muy poco mantenimiento. Al estar fabricada casi exclusivamente en plástico, es resistente a la intemperie y a la corrosión. Por ejemplo, puedes lavarla directamente con una manguera o dejarla a la intemperie durante la noche. Además, los plásticos de alto rendimiento permiten un funcionamiento de baja fricción sin necesidad de lubricación adicional, que a menudo se convierte en un imán de suciedad en las bicicletas convencionales. Esto también elimina la necesidad de lubricación y limpieza, que consumen mucho tiempo. Por último, la comodidad también está garantizada gracias a las propiedades de amortiguación del material. La bicicleta representa así las múltiples ventajas de los «motion plastics» de igus, que todo el mundo podrá experimentar durante esta gira mundial.
La producción en serie de la igus:bike® ya está en marcha bajo el nombre de RCYL. Se puede adquirir por 1.243 € en la página web www.igus.bike.
Siga el recorrido de la bicicleta en directo: www.igus.eu/blog.