Robot aparca bicis: el futuro de las grandes ciudades

noviembre 6, 2024

El fabricante japonés Giken ha desarrollado un aparcamiento subterráneo automatizado para bicicletas con la ayuda de cadenas portacables de igus

Con Eco Cycle, la empresa japonesa Giken ha desarrollado un parking subterráneo automatizado para bicicletas pensado para las grandes ciudades. (Fuente: GIKEN)

Para que la transición de la movilidad funcione y el uso de bicicletas poco a poco gane terreno frente al de los coches, las ciudades necesitan aumentar la cantidad de parkings para bicicletas sin que afecte demasiado al paisaje urbano. Para ello, el fabricante japonés Giken ha inventado un aparcamiento llamado Eco Cycle que almacena las bicicletas de forma completamente automática bajo tierra. Para garantizar su fiabilidad, los ingenieros han confiado en las cadenas portacables de igus, robustas y libres de mantenimiento.

Es domingo por la tarde, el sol brilla con intensidad, parece el momento perfecto para dar un tranquilo paseo en bicicleta hasta el centro de la ciudad para disfrutar de un helado. Sin embargo, al llegar sucede una desagradable sorpresa: todos los aparcamientos para bicis están llenos. Dejar la bicicleta en la calle no es la mejor opción. Entonces, ¿cuál es la solución? Este problema afecta a miles de usuarios debido a la escasez de aparcamientos para bicicletas. No obstante, una solución revolucionaria se está haciendo realidad en Japón. Se trata de un parking subterráneo llamado Eco Cycle de Giken, un fabricante tecnológico de Tokio con cerca de 700 trabajadores. Eco Cycle es un enorme sistema totalmente automatizado que ahorra a los ciclistas tener que adentrarse en aparcamientos oscuros. Las bicicletas se entregan en la superficie en un punto de recogida que parece la entrada de un ascensor. Otra ventaja de esta alternativa es que el paisaje urbano no se ve contaminado con decenas de bicis apelotonadas.

Un robot aparca bicicletas automáticamente en un parking subterráneo

Este parking futurista, ya se encuentra en 63 puntos de 26 ciudades de Japón y es posible que pronto llegue a Alemania. Su funcionamiento es muy sencillo: los ciclistas solo tienen que colocar su bicicleta en un raíl situado en el suelo, pasar la tarjeta por un lector y pulsar un botón para entregar el vehículo. A continuación, comienza el espectáculo. Se abre una puerta y un mecanismo de agarre situado a nivel del suelo arrastra la bicicleta hasta el interior de una plataforma móvil del tamaño de un coche. Esta plataforma, parecida a un ascensor, puede descender hasta 16 m y girar 360°, y está delimitada por paredes redondeadas. Lo que ocurre a continuación parece sacado de una película de ciencia ficción: la plataforma desciende hacia el aparcamiento subterráneo, se detiene a la altura de una plaza libre y gira en la dirección correcta. A continuación, un mecanismo telescópico empuja la bicicleta hacia el soporte. El proceso completo dura una media de tan solo 13 segundos, y el parking automatizado de 8,5 m de diámetro permite albergar hasta 200 bicicletas.

Fiabilidad en la automatización: las cadenas portacables de igus protegen los cables de la plataforma móvil y resisten 4,5 millones de ciclos

Aparcamientos suficientes, prácticamente ningún cambio en el paisaje urbano y un robot que se encarga de todo: este nivel de automatización presenta muchas ventajas, pero también un posible inconveniente, y es que todo depende de la fiabilidad de la máquina. Si una plataforma no funciona, por ejemplo, debido a un cable de control defectuoso, 200 ciclistas tendrían que volver a casa andando. Por ello, Giken confía en las cadenas portacables de igus de las series E4.42 y 1400 , fabricadas en plástico de alto rendimiento. Estos sistemas de guiado de cables garantizan que los cables de alimentación y datos de la instalación sigan los movimientos horizontales y verticales en los ejes elevadores y telescópicos de forma controlada. «Las cadenas portacables protegen los cables eléctricos de la plataforma de elevación de daños mecánicos e influencias externas, lo que es esencial para el funcionamiento fiable de todo el sistema,» afirma Jörg Ottersbach, responsable de cadenas portacables de igus. Las cadenas portacables son fáciles de instalar y mantener, lo que aumenta la rentabilidad del sistema. También son extremadamente robustas y duraderas. «Nuestras cadenas están diseñadas para alcanzar la larga vida útil exigida por Giken: hasta 4,5 millones de ciclos de funcionamiento a altas velocidades y aceleraciones sin ningún problema». En esta aplicación, el eje de elevación de la plataforma móvil alcanza una velocidad de 3 m/s y una aceleración de 3 m/s 2, y el eje telescópico puede llegar a los 4 m/s2 con un recorrido de 2,6 m. «El uso de nuestras cadenas portacables de plástico de alto rendimiento contribuye a incrementar la seguridad de funcionamiento y la eficacia de los aparcamientos para bicicletas Eco Cycle», subraya Ottersbach.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XCiA9oGsa0A

Filename: PM3024-2.jpg

Filename: PM3024-ES.docx

Palabras clave de los artículos