Los cojinetes de igus® eliminan la necesidad de mantenimiento en embotelladoras
noviembre 13, 2024
La fábrica de cerveza belga Chimay aumenta su productividad gracias a los cojinetes de igus® libres de lubricación

La cervecera de renombre mundial Chimay, conocida por su cerveza trapense, confía en los cojinetes de igus libres de lubricación para su planta embotelladora. La empresa decidió sustituir los rodamientos de bolas oxidados por cojinetes de inserción igubal®, lo que incrementó la eficiencia operativa y redujo la necesidad de mantenimiento.
La fábrica de Chimay es una de las doce fábricas de cerveza del mundo que comercializa cerveza trapense, es decir, elaborada por monjes trapenses o bajo su supervisión directa. Curiosamente, la mayor parte de sus beneficios se destina a proyectos sociales. En 2018, la abadía de Nuestra Señora de Scourmont, en la provincia belga de Hainaut, Chimay produjo alrededor de 18,5 millones de litros de cerveza. Los estrictos requisitos de producción presentaron auténticos desafíos para las plantas embotelladoras, especialmente debido a las frecuentes averías y el agarrotamiento de los rodamientos de bolas metálicos. Además, sustituir un solo rodamiento de bolas defectuoso podía llevar hasta un día y medio, lo que provocaba pérdidas en la producción. En el marco de un plan de optimización de las líneas de llenado, Chimay recurrió a igus® para encontrar una solución permanente a este problema. Después de una extensa serie de pruebas, los cojinetes igubal H3 demostraron ser la mejor opción. Desde su implementación en septiembre de 2022, estos cojinetes prácticamente no han mostrado señales de desgaste.