Récord de participación en el concurso Manus para cojinetes de plástico de igus®
marzo 7, 2025
Más de 613 candidatos de 38 países aspiran a hacerse con el Manus de Oro con sus proyectos de cojinetes de polímero

Este récord de participación en los Premios Manus 2025 de igus® demuestra de forma impactante el potencial innovador y la creatividad de los ingenieros de todo el mundo. El certamen pone de relieve el uso ingenioso de los cojinetes de plástico en máquinas, sistemas y vehículos, centrándose en sus beneficios económicos, ecológicos y sociales. Con 613 inscripciones procedentes de 38 países, la competición registró un aumento de casi el 28% con respecto a 2023.
Una silla de ruedas autoequilibrada motorizada, una pérgola eléctrica capaz de ajustar sus lamas de forma fiable durante años en cualquier condición meteorológica o un microscopio para intervenciones oculares en países en desarrollo: todos estos proyectos tienen algo en común: no utilizan cojinetes metálicos convencionales, sino cojinetes de plástico sin necesidad de lubricación de igus® y, por tanto, aspiran a los Premios Manus 2025. igus® celebra este concurso cada dos años para hacer reconocer el uso creativo de los cojinetes de polímero junto con Deutsche Messe, Werkzeugbau Akademie Aachen, Industrieanzeiger, Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe, WTWH Media, Krones AG y TH Köln.
Un total de 613 aplicaciones demuestran la relevancia que han adquirido los plásticos de alto rendimiento en términos económicos y de sostenibilidad
«La participación récord de este año demuestra de forma impresionante lo atractivo y relevante que se ha vuelto el cambio de los cojinetes metálicos a los de plásticos de alto rendimiento en cuanto a rentabilidad y sostenibilidad» afirma Tobias Vogel, Director de Cojinetes y Tecnología Lineal de igus®. Por ejemplo, un fabricante de una pérgola eléctrica contó que, gracias a los cojinetes de polímero, pudo prescindir de la lubricación, lo que le permitió ahorrar 25.000 € en costes de lubricación y 20.000 horas de mantenimiento, a la vez que protege el medio ambiente.
El jurado selecciona a los cuatro ganadores con premios de hasta 5.000€
El jurado de los Premios Manus se reunió el 19 de febrero de 2025 para determinar a los ganadores. «En nuestras valoraciones, otorgamos un gran valor a la creatividad y la audacia de cuestionar las normas industriales pre-establecidas para los cojinetes metálicos y sustituirlos por alternativas de plástico» subraya Vogel. «Al mismo tiempo, las aplicaciones también sirven de inspiración para que otras empresas den el paso de cambiar el metal por el plástico.» El jurado concede cuatro premios: el Manus de Oro, dotado con 5.000€, el Manus de Plata, (2.500€), el Manus de Bronce (1.000 €) y el Manus Green (3.000€), concedido a una solución especialmente sostenible. Los ganadores se darán a conocer oficialmente el 27 de marzo de 2025. En esta edición, por primera vez, la entrega de premios se llevará a cabo de manera local, en las instalaciones de los galardonados.