Un microscopio quirúrgico portátil para países en vías de desarrollo gana el concurso Manus 2025

marzo 20, 2025

El jurado está convencido: los cojinetes plásticos sin mantenimiento de igus logran que el microscopio sea duradero y fiable

Los ganadores de los Premios Manus 2025: el oro se ha otorgado a Prechtl Tech Solutions por su microscopio quirúrgico portátil (Alemania), la plata se ha concedido a Zemmi GmbH por su vehículo con tracción a pedales para paquetería (Alemania) y el bronce ha sido para Farm-ING por su escardadora con IA. Por último, TSE (Francia) ha conseguido el Manus Green por su sistema agrovoltaico. (Fuente: igus GmbH)

Un microscopio quirúrgico portátil de Prechtl Tech Solutions para países en vías de desarrollo se ha convertido en el ganador del concurso Manus 2025. El jurado de esta 12.ª edición, compuesto por expertos en diversos campos, galardonó a los ingenieros que lograron aumentar la fiabilidad del microscopio gracias al uso de cojinetes plásticos libres de lubricación. Otras aplicaciones premiadas del certamen han sido un vehículo con tracción a pedales para reparto de paquetería, una escardadora con inteligencia artificial (IA) y un sistema agrivoltaico con tecnología de riego integrada. Todas ellas tienen algo en común: proporcionan beneficios ambientales, económicos y sociales gracias al uso de cojinetes de plástico técnico.

Para que los médicos de países con infraestructuras limitadas puedan tratar enfermedades oculares como las cataratas, se les proporcionan microscopios quirúrgicos. El problema a menudo es que los usuarios son incapaces de mantener o reparar los dispositivos in situ. Una problema muy común suele darse por una lubricación insuficiente de los cojinetes del soporte del microscopio, lo que provoca su deterioro y hace que el instrumento acabe abandonado en un rincón. Sin embargo, la empresa alemana Prechtl Tech Solutions de Traunstein estaba decidida a cambiar esta situación. Con la ayuda de sus ingenieros, ha desarrollado un microscopio quirúrgico ligero que puede instalarse en solo cinco minutos sin necesidad de herramientas y que, además, es capaz de operar sin acceso a una fuente de alimentación. Las articulaciones del microscopio están equipadas con cojinetes de plástico iglidur G de igus, los cuales ofrecen un funcionamiento fiable y sin mantenimiento durante muchos años, además de ser considerablemente más ligeros en comparación con los cojinetes metálicos. Asimismo, su diseño libre de lubricación contribuye a reducir el riesgo de contaminación. Esta aplicación impresionó al jurado de los Premios Manus 2025 —compuesto por profesionales de la prensa especializada, la industria, la investigación y los negocios—, que entregó a Prechtl Tech Solutions el premio Manus de Oro con sus correspondientes 5.000 euros en metálico. Los expertos elogiaron el enfoque creativo, además del diseño sencillo y económico con un alto beneficio social.

Una bicicleta semirremolque para paquetería: el Manus de Plata se otorga a Zemmi GmbH
El premio Manus de Plata, junto con sus 2.500 euros, se ha concedido a la empresa Zemmi de Hamburgo por un vehículo semirremolque impulsado a pedales con un volumen de carga de 4,2 m3. La aplicación se ha desarrollado con el objetivo de proporcionar una alternativa a la clásica furgoneta de paquetería, que debe lidiar con el tráfico intenso en las áreas metropolitanas. Sin embargo, para ello era fundamental que ofreciera un funcionamiento duradero. Con este objetivo en mente, los ingenieros utilizaron cojinetes de plástico iglidur J de igus, resistentes a la intemperie, robustos y libres de lubricación, como alternativa a los cojinetes metálicos convencionales en el sistema de inercia. Según Zemmi, los cojinetes de plástico técnico contribuyen de manera significativa a la sostenibilidad del dispositivo en su conjunto. «El proyecto demuestra la durabilidad excepcional de los cojinetes igus» afirma Peter Krug, profesor de materiales en Ingeniería de Automoción y Durabilidad Estructural en la Universidad de Ciencias Aplicadas TH Köln y miembro del jurado del concurso Manus 2025. «Es un vehículo práctico que presume de un diseño sofisticado; será de gran utilidad en muchas ciudades de todo el mundo».

El Manus de Bronce se concede a una escardadora con IA de Farm-ING
La empresa austriaca Farm-ING recibió el Manus de Bronce y 1.000 euros en metálico por una escardadora inteligente. Acoplada a un tractor, la escardadora utiliza la inteligencia artificial para eliminar las malas hierbas. Los ingenieros utilizaron cojinetes de plástico de alto rendimiento de igus en la unidad de corte para garantizar la seguridad de la máquina, ya que estos componentes sin lubricación son resistentes a la suciedad y operan con fiabilidad incluso en presencia de polvo, a diferencia de los cojinetes metálicos, cuya grasa o aceite suele convertirse en un imán para la suciedad. Según Farm-ING, el uso de cojinetes plásticos de igus también reduce el impacto medioambiental y minimiza el riesgo de contaminación por pérdida de lubricantes. El jurado alabó la idea de utilizar IA para reducir el uso de productos químicos en la agricultura. Los cojinetes de plástico iglidur J han sido esenciales para asegurar la fiabilidad del accesorio agrícola.

La empresa francesa TSE gana el Manus Green con un sistema agrovoltaico
Con el premio Manus Green y 3.000 euros en metálico, igus reconoce los proyectos que se caracterizan por un enfoque especialmente sostenible. En esta edición, el ganador de esta categoría ha sido el productor independiente de energía solar TSE, de Francia. Su aplicación consiste en un sistema agrovoltaico con tecnología de riego integrado que permite instalarse a una altura de aproximadamente 5 metros por encima del nivel del suelo, haciendo posible que la maquinaria agrícola acceda a los cultivos que se encuentran debajo. Para optimizar la producción de electricidad, un total de hasta nueve paneles solares se encuentran fijados a una estructura de alrededor de una tonelada de peso, la cual permite el giro hacia el este y el oeste mediante motorreductores. Una carga enorme para la mecánica, para la cual los ingenieros confían en grandes cojinetes de pedestal igubal, fabricados con plástico de alto rendimiento de igus, que se caracterizan por una alta resistencia a la intemperie, incluso en entornos difíciles, y por su bajo mantenimiento. El jurado destacó la ventaja de la ausencia de lubricantes, ya que evita el riesgo de filtración y contaminación del suelo.

Este año, la entrega de premios del concurso Manus tendrá lugar en las instalaciones de los ganadores o en las filiales de igus de los respectivos países.

Toda la información sobre los ganadores y el catálogo de los Premios Manus con las 480 aplicaciones presentadas está disponible en www.igus.es/manus.

Filename: PM1225-1.jpg

Filename: DE_PB_manus_winner_2025.jpg

Filename: PM1225_Manus_es-ES.docx

Palabras clave de los artículos