Energía solar sin lubricación: los componentes de igus garantizan un ajuste preciso de los seguidores solares

julio 7, 2025

CityFreighter presenta «Solartrackr» para autocaravanas, un seguidor solar con componentes plásticos de alto rendimiento que no requieren mantenimiento

El seguidor solar «Solartrackr» de CityFreighter se orienta automáticamente hacia el sol. Los componentes de plástico técnico de igus, que no requieren mantenimiento, desempeñan un papel fundamental. (Fuente: igus GmbH y CityFreighter)

Para poder suministrar electricidad a estas casas móviles de forma autónoma, la empresa CityFreighter ha desarrollado un seguidor solar que se orienta automáticamente hacia el sol, garantizando la máxima producción de energía. Este dispositivo está equipado con componentes de plástico técnico de igus, totalmente libres de lubricación. Su uso garantiza un movimiento preciso y sin mantenimiento del panel solar, incluso frente a condiciones meteorológicas adversas.

El nuevo seguidor solar móvil «Solartrackr» de la empresa CityFreighter ajusta su orientación automáticamente hacia el sol, optimizando de esta manera el rendimiento energético. Un anemómetro integrado garantiza que el sistema se retraiga automáticamente en caso de vientos fuertes. Además, puede extenderse hasta una altura predeterminada para evitar colisiones con las escotillas del techo. Con un precio de 1.381 € (más el panel solar), «Solartrackr» es una alternativa más asequible a otros modelos del mercado, cuyo precio puede rondar los 5.000€. Con un peso de tan solo 21 kg y un gran panel de 340W, «Solartrackr» es ligero, móvil e ideal para los propietarios de autocaravanas. Sin embargo, su potencial va mucho más allá: las paradas de autobús y los sitios aislados también podrían sacar provecho de esta tecnología.

Componentes de plástico de alto rendimiento resistentes al viento y a la intemperie

Los componentes de igus desempeñan un papel clave en el seguidor solar. La corona giratoria PRT-04, por ejemplo, permite una alineación precisa y exenta de lubricación de los paneles solares en cualquier dirección, mientras que los engranajes impresos garantizan un ajuste angular preciso. Gracias a ello, el dispositivo siempre encuentra el mejor ángulo con respecto al sol, lo que aumenta considerablemente el rendimiento energético. La altura del módulo se ajusta con la ayuda de un robusto husillo trapezoidal de acero inoxidable y su correspondiente tuerca fabricada con el plástico de alto rendimiento iglidur J, que garantiza una máxima precisión incluso en condiciones meteorológicas cambiantes. Para optimizar los puntos de apoyo, CityFreighter también utiliza varios cojinetes y arandelas de empuje de igus de los materiales iglidur J, iglidur G e iglidur W300, que destacan por su durabilidad, ausencia de mantenimiento y resistencia al desgaste, lo que los hace ideales para su uso en entornos difíciles. «Los componentes de igus son un elemento clave para nuestro ‘Solartrackr’. Su funcionamiento sin lubricación, su precisión y su durabilidad nos permiten ofrecer una solución fiable y sin mantenimiento que no solo es eficiente, sino que también es económica», explica Michael Schoening, CEO de CityFreighter Europe GmbH.
El «Solartrackr» se encuentra actualmente en fase de transición del prototipo a la producción en serie, y la empresa se prepara para una fabricación a gran escala. Para impulsar este proceso, Michael Schoening ha lanzado una campaña de preventa en una plataforma de crowdfunding. Los primeros colaboradores tienen la oportunidad de comprar el «Solartrackr» antes que nadie y beneficiarse de todas las ventajas de esta tecnología pionera.

Filename: PM5024-1.jpg

Filename: PM5024-ES.docx

Filename: PM5024-ES.pdf

Palabras clave de los artículos