Del suministro eléctrico en puerto al tratamiento de agua: estos son los ganadores de los premios vector 2026

abril 20, 2026

Las innovadoras aplicaciones con cadenas portacables de Alemania, Reino Unido y Países Bajos convencen al jurado

Los ganadores de los premios vector 2026: el oro es para el sistema de alimentación en tierra para cruceros de Cruise Port Rotterdam; Jenaer Drive Technology GmbH recibe la plata por un sistema de posicionamiento ultrapreciso en la producción de microchips. El Royal Ballet and Opera de Londres recibe el bronce por una torre escénica con tecnología multimedia rebajable. Membion GmbH gana el vector verde por su biorreactor de membrana que filtra microplásticos del agua potable. (Fuente: igus SE & Co. KG)

La 10.ª edición de los premios vector de igus ya tiene ganadores. El oro ha sido para Cruise Port Rotterdam por su sistema de suministro eléctrico en tierra para cruceros; la plata, para Jenaer Antriebstechnik por su solución de posicionamiento ultrapreciso en la fabricación de microchips; y el bronce, para el Royal Ballet and Opera de Londres, por su sistema de guiado multimedia en una torre escénica de 37 metros. El premio vector Green ha recaído en Membion, por un biorreactor capaz de filtrar microplásticos del agua potable. En total, el certamen ha recibido 424 proyectos de 36 países, consolidándose como una referencia en aplicaciones avanzadas con cadenas portacables.

Energía en puerto sin emisiones locales

El proyecto ganador responde a un reto creciente en las ciudades portuarias: reducir las emisiones de los buques atracados. Cruise Port Rotterdam ha desarrollado un sistema móvil que suministra electricidad desde tierra, permitiendo apagar los generadores diésel a bordo. Las mediciones de la Sociedad Alemana para la Conservación de la Naturaleza (Naturschutzbund; NABU) lo demuestran: en las terminales, un metro cúbico de aire puede contener más de 400.000 partículas. La solución de igus, iMSPO integra un sistema de raíles con cadenas portacables que protegen el cableado frente a condiciones ambientales exigentes, como la salinidad o la radiación UV, y se adapta a distintas configuraciones de atraque sin interferir en la operativa diaria del puerto. El jurado del vector, compuesto por expertos de los campos de la investigación, la prensa especializada y la industria, quedó impresionado por esta aplicación técnicamente sofisticada y a la vez sostenible, y concedió al Cruise Port Rotterdam el vector de oro 2026.

Vector de plata: precisión extrema para la industria del chip

En la fabricación de microchips, donde se trabaja a escalas de 0,1 micras, cualquier vibración compromete la precisión. Jenaer Antriebstechnik ha resuelto este desafío con un sistema de posicionamiento que combina alta dinámica y estabilidad, apoyado en cables planos y soluciones optimizadas para minimizar fricción y partículas. El resultado es un movimiento preciso y repetible, incluso en entornos de sala blanca.

Vector de bronce: guiado multimedia por cable para torre de escenario de 37 m de altura

El Royal Ballet and Opera de Londres es una de las instituciones culturales más importantes del mundo. Lo que el público no ve: por encima del escenario hay una torre de 37 m de altura que puede bajar dos decorados completos, incluidos los trusses de iluminación, para permitir rápidos cambios de escena entre distintas producciones. Cientos de cables de alimentación y datos tienen que seguir el movimiento de las vigas hasta el suelo de la forma más silenciosa posible, sin causar daños ni interrumpir el espectáculo.
Ya en el año 2000, los ingenieros de diseño se decidieron por una solución de igus: un sistema de cadena portacables en zig-zag a medida y que ahorra espacio para los trusses de iluminación de la maquinaria del escenario superior. El sistema lleva más de 25 años funcionando de forma fiable y sin fallos. Tras más de dos décadas en funcionamiento, la instalación ha sido actualizada para adaptarse a iluminación LED, mejorando eficiencia, peso y sostenibilidad, e incorporando el reciclaje de componentes obsoletos.

Vector Green: Filtración avanzada para un recurso crítico

El acceso a agua potable de calidad exige nuevas tecnologías. Cada vez hay más microplásticos y residuos farmacéuticos que llevan a las depuradoras convencionales a sus límites técnicos porque las partículas son demasiado pequeñas. Membion ha desarrollado un biorreactor de membrana capaz de retener incluso microplásticos y bacterias. La empresa desarrolla biorreactores de membrana que parecen enormes manojos de espaguetis. Sus filtros tienen unos poros tan diminutos que ni siquiera las bacterias ni los microplásticos pueden atravesarlos. En combinación con carbón activado en polvo, se pueden eliminar microcontaminantes como los residuos farmacéuticos. Sin embargo, la producción automatizada de las membranas sólo funciona sin fallos si los cables, sometidos permanentemente a condiciones de humedad y situados en espacios de instalación reducidos, están protegidos de forma fiable. Por ello, los ingenieros de diseño confían en las cadenas portacables de la serie E2 de igus con cables chainflex. Los pequeños radios de curvatura permiten una instalación que ahorra espacio incluso en los espacios más reducidos. El resultado es una guía de cables fiable y duradera, capaz de soportar las exigentes condiciones de funcionamiento a largo plazo.

Más información sobre los cuatro ganadores de los vectores en http://www.igus.es/vector

Filename: PM1726-1.jpg

Filename: PM1726-ES.docx

Filename: PM1726-ES.pdf

Palabras clave de los artículos