igus presenta su primera bicicleta eléctrica fabricada con plástico reciclado de redes de pesca

julio 23, 2026

La nueva igus:bike eléctrica, presentada en Eurobike, combina movilidad urbana de bajo mantenimiento, materiales reciclados y una autonomía de hasta 120 km.

La nueva igus:bike, en su versiónde bicicleta eléctrica, está fabricada con un 50% de redes de pesca recicladas y es sinónimo de movilidad urbana sostenible y de bajo mantenimiento. (Fuente: igus SE & Co. KG)

El modelo de bici anterior ha demostrado su gran resistencia en su vuelta al mundo de un año y medio, enfrentándose a todo tipo de condiciones meteorológicas. La bicicleta de plástico, de probada eficacia, se ha ido perfeccionando de forma continua y constituye la base de la nueva bicicleta eléctrica. Al igual que la igus:bike, está fabricada en un 50% con redes de pesca recicladas y ofrece a los usuarios la oportunidad de combinar la protección del medio ambiente con una movilidad urbana que requiere poco mantenimiento.

Una bicicleta eléctrica nacida de la experiencia

igus amplía su apuesta por una movilidad más sostenible con el lanzamiento de la versión eléctrica de la igus:bike, presentada por primera vez en la feria Eurobike de Frankfurt. Basada en la bicicleta que completó una vuelta al mundo de un año y medio atravesando 25 países, esta nueva versión mantiene el enfoque de bajo mantenimiento y economía circular, incorporando asistencia eléctrica para responder a la creciente demanda de movilidad urbana. Su precio previsto será de aproximadamente 2.500€. La experiencia acumulada durante el recorrido internacional y las pruebas realizadas en el laboratorio de ensayos de igus han servido para perfeccionar el diseño y mejorar el rendimiento de esta nueva bicicleta.

Fabricada con plástico reciclado del mar

Uno de los aspectos más destacados de la nueva igus:bike es su fabricación con un 50 % de plástico reciclado, procedente en gran parte de redes de pesca recuperadas del mar. En colaboración con un socio belga, estos residuos se transforman en materia prima para fabricar el cuadro y otros componentes mediante un proceso de moldeo que permite obtener estructuras ligeras, resistentes y libres de corrosión. Además de mejorar la rigidez del cuadro y reducir su peso, el nuevo diseño ofrece una estética más estilizada y reconocible.

Pensada para la ciudad

La bicicleta eléctrica ha sido diseñada para desplazamientos urbanos. Equipa un motor de 60 Nm integrado en la rueda trasera, transmisión mediante correa dentada reforzada con fibras de carbono y una batería con una autonomía de hasta 120 kilómetros. Con un peso aproximado de 20 kg, la producción en serie comenzará durante el tercer trimestre de 2026. igus también prevé lanzar una versión sin asistencia eléctrica equipada con cambio de ocho velocidades.

Menos mantenimiento, más tiempo sobre la bicicleta

A diferencia de las bicicletas convencionales, la igus:bike está concebida para soportar el uso diario y la exposición continua a la intemperie sin sufrir problemas de corrosión. Sus cojinetes de fricción fabricados con plásticos de alto rendimiento funcionan libres de lubricación, eliminando la necesidad de engrase periódico y reduciendo significativamente las tareas de mantenimiento.Esta solución permite disfrutar de una bicicleta preparada para el entorno urbano, con menos intervenciones mecánicas y una mayor durabilidad de sus componentes.

Filename: PM3126-1.jpg

Filename: PM3126-ES.docx

Filename: PM3126-ES.pdf

Palabras clave de los artículos