Sin PTFE ni bisfenol: nuevo material para cojinetes en la industria alimentaria

octubre 11, 2026

iglidur A181PF ofrece una alternativa para aplicaciones con contacto alimentario, combinando seguridad normativa, funcionamiento en seco y una resistencia al desgaste comparable a la de los materiales convencionales con PTFE.

El nuevo material para cojinetes iglidur A181PF de igus no contiene PTFE ni bisfenoles y es compatible con su uso en maquinaria de procesamiento de alimentos en la que se aplican estrictas normas de higiene. (Fuente: igus SE & Co. KG)

La evolución de la normativa sobre sustancias químicas como los PFAS y los bisfenoles plantea nuevos retos en el diseño de maquinaria para la industria alimentaria. Para facilitar la elección de componentes preparados para estos requisitos, igus ha desarrollado iglidur A181PF, un material para cojinetes deslizantes que prescinde del PTFE y los bisfenoles sin renunciar a un alto rendimiento.

Una alternativa al PTFE sin renunciar al rendimiento

Los cojinetes deslizantes se utilizan en numerosos elementos de las máquinas de procesamiento de alimentos, desde brazos pivotantes hasta guías y rodillos. Además de garantizar un movimiento fiable, deben resistir las cargas mecánicas, los productos de limpieza y las condiciones de trabajo propias de este sector. El nuevo material surge de un reto técnico: mantener una baja fricción y un buen comportamiento en seco sin recurrir al PTFE. «Desarrollar un cojinete que no requiera PTFE supuso replantearse por completo sus especificaciones tribológicas», explica el Dr. Magnus Orth, director del Centro de Materiales de igus.
La solución combina lubricantes sólidos alternativos con una matriz polimérica optimizada. El resultado es un material resistente a golpes, impactos y cargas en los bordes, capaz de trabajar a temperaturas de entre -50 °C y +90 °C. En las pruebas realizadas en el laboratorio de igus, el cojinete registró un desgaste de solo 0,57 µm/km, con una velocidad de 0,3 m/s y una carga de 1 MPa. Según las condiciones de aplicación, su rendimiento puede igualar o superar al del material estándar iglidur A181, basado en PTFE.

Funcionamiento en seco y resistencia a la limpieza

Los lubricantes sólidos integrados en el material permiten reducir la fricción sin necesidad de lubricantes externos. Esto resulta especialmente relevante en la industria alimentaria, donde la higiene es prioritaria y debe minimizarse el riesgo de contaminación. Además, iglidur A181PF presenta una elevada resistencia a los productos químicos de limpieza y una baja absorción de humedad, lo que facilita su instalación con un juego reducido.

Diseñado para responder a los requisitos normativos

El material cumple los requisitos del Reglamento (UE) n.º 10/2011 y las disposiciones de la FDA aplicables al contacto con alimentos. Asimismo, no contiene bisfenol A, derivados del bisfenol ni sus sales, por lo que cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2024/3190 relativos a los bisfenoles en materiales destinados a entrar en contacto con alimentos. La ausencia de PTFE también permite anticiparse a posibles cambios regulatorios relacionados con estas sustancias, cuyo uso está siendo objeto de revisión en la Unión Europea. «Los clientes pueden estar seguros de que el material cumple los estrictos requisitos de la industria alimentaria», señala Orth. Una alternativa que busca facilitar el diseño de maquinaria higiénica y fiable, sin perder de vista la evolución de la normativa.

Aquí puede encontrar más información sobre los productos sin PTFE de igus:
https://www.igus.es/empresa/productos/libre-de-ptfe

Filename: PM3826-1.jpg

Filename: PM3826-ES.docx

Filename: PM3826-ES.pdf

Palabras clave de los artículos