categoría

Plain bearings

igus® desarrolla nuevos materiales para cojinetes sin lubricación ni PTFE

Publicado en: noviembre 13, 2024

¿Qué tienen en común el hilo dental, los esquís, una sartén y los cojinetes? Todos se basan en compuestos orgánicos fluorados, también conocidos como PFAS. La característica distintiva de estos materiales es su insensibilidad al agua, el calor y la suciedad, lo que contribuye a que los cojinetes sean resistentes al desgaste y puedan operar sin lubricación. Sin embargo, como estas sustancias químicas se descomponen muy lentamente, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, igus está desarrollando materiales para cojinetes de fricción, como el nuevo iglidur JPF, que prescinde por completo de sustancias PFAS, como el PTFE.

Sigue leyendo…

Los cojinetes de igus® eliminan la necesidad de mantenimiento en embotelladoras

Publicado en: noviembre 13, 2024

La cervecera de renombre mundial Chimay, conocida por su cerveza trapense, confía en los cojinetes de igus libres de lubricación para su planta embotelladora. La empresa decidió sustituir los rodamientos de bolas oxidados por cojinetes de inserción igubal®, lo que incrementó la eficiencia operativa y redujo la necesidad de mantenimiento.

Sigue leyendo…

Cojinetes sin lubricación bajo el sol

Publicado en: septiembre 5, 2024

igus, especialista en componentes plásticos para sistemas en movimiento, ha lanzado una versión optimizada de su exitoso cojinete de pedestal igubal ESQM para seguidores solares. El nuevo ESQM 2.0 presenta un funcionamiento completamente libre de lubricación y mantenimiento que garantiza un soporte seguro de los sistemas de seguimiento solar. Su diseño compacto permite a los usuarios ahorrar espacio al mismo tiempo que disponen de un cojinete fiable y de eficacia comprobada con resistencia a los rayos UV.

Sigue leyendo…

Cojinetes de plástico igutex, óptimos para sistemas de grúas gracias al refuerzo de fibras

Publicado en: julio 16, 2024

Las grúas que manipulan contenedores de alrededor del mundo deben operar las 24 horas del día en condiciones extremas. Sin embargo, el desgaste anticipado y las averías en los conjuntos de ruedas articulados, conocidos como bogies, suponen una gran carga para los operadores. En la feria TOC Europe de 2024, igus presentó una solución para abordar esta situación: los cojinetes de plástico de la serie igutex, libres de lubricación y resistentes a la corrosión para aplicaciones de la industria pesada.

Sigue leyendo…