Autor: Marcus Semsroth, responsable de los rodamientos de bolas xiros de igus
Con el crecimiento de la transformación digital y la expansión de la compra online, los requisitos para los sistemas de manipulación de materiales aumentan constantemente. El incremento en la demanda de entregas rápidas con garantía por parte de los clientes ha provocado modificaciones significativas en los sistemas de gestión de pedidos y en los tiempos de procesamiento, por lo que la optimización de la manipulación de materiales ha adquirido una relevancia creciente. Por ello, las empresas están optando cada vez más por implementar sistemas de transporte automatizados y de vanguardia.
Una solución que ha ganado una gran popularidad es la tecnología de transportadores aéreos, la cual permite la optimización del transporte de mercancías en términos de espacio y delicadeza. Sin embargo, se plantean demandas específicas y rigurosas a los componentes de maquinaria, como los rodamientos, los cuales juegan un papel crucial en el funcionamiento eficiente de los sistemas de accionamiento. Para un transporte seguro y sin contratiempos, igus, especialista en plásticos técnicos para aplicaciones en movimiento, ofrece rodamientos plásticos de bolas de bajo desgaste específicos para cada aplicación.
Los productos de plástico tienen multioples usos y se han vuelto indispensables en el día a día de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando estos productos llegan al final de su vida útil, a menudo acaban en la incineradora. Para preservar recursos valiosos y proteger el medio ambiente es necesario desarrollar una industria del plástico sostenible, un objetivo que persigue igus, especialista en plásticos técnicos con sede en Colonia, con su plataforma de reciclaje Chainge. La empresa ha invertido en cirplus, una start-up con sede en Hamburgo que comparte su visión de cerrar el ciclo de vida de los plásticos e iniciar una revolución en el comercio de materiales reciclados, especialmente en el ámbito de los termoplásticos técnicos y estándar.
Cada año, ocho millones de toneladas de plástico terminan en el océano, la mayoría provenientes de 1.000 ríos que arrastran los residuos de la tierra al mar. Organizaciones como Plastic Fischer están tratando de contrarrestar esta contaminación. Desde 2021, esta empresa sin ánimo de lucro recoge y procesa residuos plásticos de ríos de la India e Indonesia con la ayuda de empresas como igus GmbH, la cual proporciona respaldo financiero para la recogida de un total de 10.000 kilogramos de residuos plásticos.
Los estudiantes en prácticas de SHW-Werkzeugmaschinen se enfrentaron al desafiante objetivo de perforar con precisión ni más ni menos que 4.540 agujeros durante la construcción de una mesa de air hockey. Los futuros mecánicos industriales y mecatrónicos confiaron completamente en los motion plastics libres de lubricación de igus para el mecanismo de la perforadora especial. Entre otros componentes, utilizaron husillos dryspin libres de mantenimiento y la tecnología lineal drylin W sin lubricación.
El recubrimiento funcional de superficies es una práctica esencial en la industria. Los materiales iglidur para el recubrimientos en polvo, estan compuestos por plástico libre de lubricación, y son idóneos para la protección contra el desgaste en componentes sometidos a condiciones de alto rendimiento. Estos recubrimientos proporcionan una superficie de fricción optimizada para componentes conductores de electricidad, lo que permite a los clientes prolongar considerablemente la vida útil de sus piezas. El servicio de iglidur coating facilita la selección del revestimiento óptimo.