En aplicaciones donde puertas y elementos deslizantes se manipulan a diario, la suavidad, el silencio y la ausencia de mantenimiento ya no son un extra, sino un requisito. Con la nueva drylin C, igus introduce una guía de ruedas que prescinde por completo de la lubricación y ofrece un deslizamiento especialmente ligero. Su diseño con tres ruedas de polímero técnico permite ajustes manuales precisos en entornos como maquinaria, interiores o terminales de autoservicio.
Cuando un producto industrial funciona bien, pero es complejo de montar o utilizar, el resultado suele ser el mismo: paradas, errores y sobrecostes. Con esta premisa, igus prioriza el diseño orientado a la aplicación en el desarrollo de sus soluciones. Ese enfoque ha sido reconocido con tres iF Design Award 2026. El jurado ha valorado un plato giratorio con tope angular integrado de 360°, unos cojinetes con brida partida que simplifican el mantenimiento en espacios reducidos y una aplicación basada en IA que identifica, a partir de una imagen, componentes sin lubricación para optimizar diseños y reducir costes.
La automatización total de la fábrica suele frenarse por una razón clara: el coste. Aunque los robots móviles autónomos (AMR) prometen eficiencia, su precio, a menudo por encima de 50.000 euros, junto con integraciones complejas y licencias de software, limita su adopción. igus plantea un enfoque distinto con el ReBeLMove Pro y el ReBeL Pallet Mover: sistemas más accesibles, listos para funcionar en un día y sin dependencias externas.
La 10.ª edición de los premios vector de igus ya tiene ganadores. El oro ha sido para Cruise Port Rotterdam por su sistema de suministro eléctrico en tierra para cruceros; la plata, para Jenaer Antriebstechnik por su solución de posicionamiento ultrapreciso en la fabricación de microchips; y el bronce, para el Royal Ballet and Opera de Londres, por su sistema de guiado multimedia en una torre escénica de 37 metros. El premio vector Green ha recaído en Membion, por un biorreactor capaz de filtrar microplásticos del agua potable. En total, el certamen ha recibido 424 proyectos de 36 países, consolidándose como una referencia en aplicaciones avanzadas con cadenas portacables.
El desgaste prematuro de los recubrimientos sigue siendo una de las causas más comunes de incidencias en sistemas transportadores, desde líneas de embotellado hasta instalaciones de manipulación de materiales. Para abordar este problema, igus refuerza su oferta de recubrimientos en polvo hechos de polímeros de alto rendimiento, iglidur coating, diseñados para mejorar la resistencia al desgaste y mantener propiedades de deslizamiento estables durante más tiempo. Además del polvo para recubrimiento, la empresa ofrece ahora también láminas con recubrimiento y mallas metálicas que pueden cortarse a medida e instalarse con flexibilidad. La gama se complementa con IC-05PF, el primer revestimiento sin PTFE.
En un contexto industrial marcado por la incertidumbre, igus mantiene el pulso innovador con 227 nuevos productos motion plastics y un plan de inversión orientado a acelerar plazos de entrega y fortalecer su red global. La compañía ha destinado 124,4 millones de euros a nuevas infraestructuras, automatización y expansión internacional, con el objetivo de responder con mayor rapidez y fiabilidad a las demandas del mercado.